This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:环路稳定性高电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837, TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371600/tps56837-loop-stability-high-current

器件型号:TPS56837
主题中讨论的其他器件: TPS54821

工具与软件:

您好!

我想 在我们的新设计中使用 TPS56837RPAR。

V IN 为15V、V OUT 介于3.5V 至12.5V 之间、可使用介于0 (12.5V)和3V (3.3V)之间的直流电压进行调节

所需最大电流输出5/6A

我已经制作了 DE 板、尝试遵循由开发人员提供的 PCB 布局。 套件(4层)。

不幸的是,我有问题的电流超过2.5A ( 3.3R 负载),效率从大约80%下降到60%!

大量振荡(30kHz)、6.5V 时的降压声音(实际... 电感器噪声)不稳定?

我真的不了解控制环路中的关系、输出电容器(我需要非常低的噪声)、负载阻抗和反馈电阻器(+小电容器)?

我附上了 my 电路;如有可能、请您进行回顾。

我使用2.2uH、I dc 10A、I sat 15A。  FO 800kHz

感谢您的支持

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修! 我的同事 Bella 将在这些天与您联系。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、乔治

    您能否共享布局图像? 您能分享一下  SW、Vo 和 Vin 的波形吗? 您可以在轻负载(正常运行)和较高负载(发出运行)下测量波形。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过更改反馈电阻分压器中的//电容:27pF 到100pF、获得了一点稳定

    电感器在低负载时仍然有一点噪声(?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 贝拉将帮助检查,并在这些日子回到你。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 

    图像有些模糊、您能否重新连接图像? 但 Vout 和 SW 波形看起来正常。 iL 确实存在振荡、这不应该发生。  

    您能否尝试 移除 FB2 (短路)、看看是否有任何改进?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    @ Gui He:不确定什么是 FB2 ? 您是否查看了原理图?

    @í lia Gao :我没有得到任何评论从贝拉?

    谢谢你

    此致

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到来自 Bella 的任何评论?

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定什么是 FB2 ? 您是否查看了原理图?

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、乔治

    很抱歉混淆。 我的意思是、您可以尝试通过短路来移除磁珠。 看看是否有任何改进?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将 C17更改为150pF 并 短接了 FB2、这里没有改进。

    除了 PSU 外,原型可能还有其他问题:由于快速电流环路,我需要得到(5A/10MHz )。

    我暂时将其保留为这样的状态、稍后再返回到 PSU。

    我也是如果我做了一个明显的错误电路或布局?

    谢谢你

    此致

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 贝拉不在办公室,她将在星期五回来。 我们将在本周结束时与您联系。

    感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、乔治

    很抱歉这么晚才回复。 我检查了布局、它看起来不错。  

    电路设计为在 Vout=3.5V 至12.5V 的条件下运行、  数据表中的表7-2列出了建议的元件值。您能否参考推荐的 BOM 并查看电路是否可以稳定?

    请粘贴 SW 的波形。  谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的检查和您的时间。

    感谢您发送编修。  

    目前、原型还不是太坏、难以操作、因为小巧且封装紧凑、具有8层1盎司覆铜、且不存在散热(我们需要最佳散热)  

    我将获取 dev。 套件并进一步试用一下、因为我们在 大多数产品上都在寻找 TPS54821 的替代产品、到目前为止、TPS56837可以满足您的需求。

    谢谢你。

    此致

    乔治