主题中讨论的其他器件: TPS54821
工具与软件:
您好!
我想 在我们的新设计中使用 TPS56837RPAR。
V IN 为15V、V OUT 介于3.5V 至12.5V 之间、可使用介于0 (12.5V)和3V (3.3V)之间的直流电压进行调节
所需最大电流输出5/6A
我已经制作了 DE 板、尝试遵循由开发人员提供的 PCB 布局。 套件(4层)。
不幸的是,我有问题的电流超过2.5A ( 3.3R 负载),效率从大约80%下降到60%!
大量振荡(30kHz)、6.5V 时的降压声音(实际... 电感器噪声)不稳定?
我真的不了解控制环路中的关系、输出电容器(我需要非常低的噪声)、负载阻抗和反馈电阻器(+小电容器)?
我附上了 my 电路;如有可能、请您进行回顾。
我使用2.2uH、I dc 10A、I sat 15A。 FO 800kHz
感谢您的支持
此致