This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:有关 FB 引脚的技术问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377888/lm317-technical-query-regarding-fb-pin

器件型号:LM317

工具与软件:

您好!

我们在其中一个设计中使用了"LM317KC"器件。 根据 LM317KCS 的数据表第11页、我们提到输出电压的公式为 VO = VREF (1 + R2 / R1)+(IADJ×R2)。 您能检查一下是否正确吗? 我认为它应该是  VO = VREF (1+R1/R2 ) 。

此致、

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "R2/R1"正确。 LM317可调节输出、从而使输出引脚和调节引脚之间的电压为 VREF、即 R1上的压降为 VREF。 当 R2 = 0 Ω 时、输出电压为 VREF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的响应