This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:具有 I2C 或 PMBus 监控功能的降压转换器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376665/tps65400-buck-converters-with-i2c-or-pmbus-monitoring-function

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: TPS65263

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找3A 至15A 之间并具有输出电压/电流监控功能(通过 I2C 或 PMBus)的降压产品。

我找到的产品为8、如下面的链接所示、除 TPS65400外、它们均为10A 或更高。

https://www.ti.com/power-management/acdc-dcdc-converters/products.html#1129=Buck%3BBuck-Boost%3BInverting%20Buck&2192=PMBus%3BI2C%2FPMBus%3BI2C&238max=12%3B30&238min=0.3%3B12&451max=3%3B15&634max=5%3B95&634min=-32%3B0.9&

是否有任何低于6A 的 TI 电源产品可以满足客户要求?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    您能告诉我客户、EE 和终端设备吗? 他们为什么需要将 I2C/PMBus 和<6A 器件配合使用?

    如果您能和我分享更多要求、我将不胜感激。

    • 什么是 VIN、VOUT 范围
    • fsw 选项
    • 电流限制目标时的 IOUT 范围
    • 首选控制方案(COT 与固定频率)
    • PMBus、I2C、SVID 与无数字、
    • 效率目标、热要求(最高环境温度)
    • 瞬态要求
    • 任何其他特性、如解决方案尺寸、SS、同步、堆叠功能…等

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的答复。

    客户的应用是用于 WI 的中继器。

    他们使用单独的 IC 来监控所设计电路板上的电压和电流、但希望用功率器件自身的功能代替此电路。

     - VIN: 12V, VOUT : 0.9 ~ 5V

     -输出电流:3~15A(3~6A 产品优选多输出产品,8~15A 产品优选单输出产品)

    请介绍能够通过 I2C 或 PMBus 监控输出电压/电流的功率器件。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    感谢您的反馈。 请让我检查一下,并在这几天给你回复。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    如果他们更喜欢多输出解决方案、我们可以:

    (1) TPS65263: TPS65263具有 I2C 控制型动态电压调节功能的4.5V 至18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器。

    (2) TPS65400:TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的4.5V 至18V 输入灵活电源管理单元

    BRS

    卢西亚