This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:适用于电器的升压、降压/升压 IC (15W 以下电器中具有小型显示屏)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TLV61046A, TPS61377, TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377882/tlv61046a-boost-buck-boost-ic-for-appliances-small-display-in-appliances-under-15w

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TPS61377TPS63060、TPS63070

工具与软件:

各位专家、您好!

目前 我正在寻找升压和降压/升压 IC、以推荐给我的客户(电器)、

您能否就哪一项最合适分享您的反馈?  TLV61046A 是否能够很好地满足#1的需求?

升压 IC (5Vin / 12Vout / 1A):  

降压/升压(5~12Vin/5Vout/1A ):  

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    TLV61046A 无法输出1A。

    以下是推荐的器件:

    升压 IC (5Vin / 12Vout / 1A):  TPS61377

    降压/升压(5~12Vin/5Vout/1A ): TPS63060 或者 TPS63070

    此致

    Lei