This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:SEPIC 模式设计

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374692/tps61170-sepic-mode-design

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件: TPS552872

工具与软件:

亲爱的朋友

我有一个要求的应用: VIN = 3.3V-17V、Vout = 12V、I OUT = 0.2A。 于是我推出了 TPS61170。

查看数据表后 、图19提供了 Vin = 9-15V 时的 SEPIC 模式示例。  我不确定设计是否适合我的 Vin 规格。 我甚至不知道 TPS61170是否合适(或者任何其他器件、例如 TPS55165)。

有人可以建议或帮助我选择符合我要求的器件吗?

任何帮助都将非常感谢。

谢谢你

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们将在下周早些时候查看并向您提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    很抱歉迟到了响应。

    在您的应用中、存在 Vin > Vout 的条件。 TPS61170只能在输入电压<输出电压的升压模式下工作。 因此需要降压/升压。

    我已经邀请了其他专家来提供支持。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您联系我们。 我可以知道这里的应用是什么吗? 我认为 TPS552872可以满足您的要求。  https://www.ti.com/product/TPS552872

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、钟磊

    感谢您的答复。  

    您的意思是 TPS61170不支持 SEPIC 模式吗?   

    或者是因为 TPS61170需要一些条件才能在 SEPIC 模式下工作吗?

    我之所以选择 SEPIC 模式、是因为我找不到一种简单而便宜的降压升压器、适用于成本比效率更重要的轻负载(Iout < 0.2A)。

    有什么建议吗?

    此致

    Tony

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    该应用旨在为12V 直流风扇提供电源、该风扇仅在温度超过阈值时工作。

    对于某些控制电路、工作负载非常轻(风扇不工作时小于10mA)、 最大负载小于0.2A。  这就是我以前考虑在 SEPIC 模式下使用 TPS61170的原因。

    我相信 TPS552872可以正常工作、但我不确定它是否是我的应用中的最佳选择或过度使用。

    我们是否失去了简单、低成本解决方案的选择?

    此致

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    输入电压:3.3V-17V、输出电压:12V。 至于 Sepic 拓扑、占空比为0.413-0.78。 TPS61170可以支持此应用。

    出于成本考虑、TPS61170 SEPIC 拓扑适用于您的设计。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    感谢您的答复。

    我不熟悉 SEPIC 拓扑设计。  这就是这个问题线程的原因。  

    直接使用数据表中图19所示的设计是否足够好? 或者我是否需要为我的应用修改/重新设计它?

    此致

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    由于输入电压范围和负载电流不同、因此应修改设计。   https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snva168e/snva168e.pdf?ts = 17194328065&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fzh-cn%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dzh-CN

    此致、

    Mulin