This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:用于仅电源应用且需要5V 至30V 动态输出

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376536/lm61495-use-for-aujust-power-supply-application-and-need-dynamic-output-from-5v-to-30v

器件型号:LM61495

工具与软件:

您好!

在我们的应用中、我们需要 MCU 和直流/直流转换器来制作具有36V 输入和5-30V 10A 动态输出的调整电源装置;在 https://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf 中、 我们认为我们可以将 LM61495用于我们的设计、但是我们想确认以下问题。

  1. 在 https://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf 中、建议使用 vdac 连接 DCDC 的 FB 以及 Rset 的计算方法、对于 LM61495、Rset 的值应该是多少? 而 vDAC 需要多大的输出能力? stm32g431 DAC 能否满足要求?
  2. 为了实现动态调整、当 DAC 输出到 FB 时、输出将发生变化。例如、当我们要将输出电压从5V 更改为15V 时、我们必须降低 DAC 电压以使 Vout 增大。 我应该使用 div 来选择 DAC (15V/1V、改变 DAC 输出1/15*Vout、以便当 Vout 增加到15V 时、VFB 为1V)还是只是一个小于1V 的值、并使用类似 PID 的东西来更改(将 DAC 更改为0.9V、当 Vout 接近15V 时、将 DAC 改回1V)? 因为根据数据表、VFB 有限制范围、如果我们使用方法1、似乎会发生 LM61495故障。
  3. 还有其他直流/直流芯片可用于我们的应用吗? 36V 输入和5-30V 输出10A。 工作时是否可以支持动态调整?

谢谢!

Siyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siyu、

    请查看我的答案编号、以对应以下问题:

    1) 1)您可以使用 LM61495数据表 EC 表中的相关参数以及 外部反馈电阻器来计算应用手册中列出的 RSET 值。 我只能对降压转换器做点评论

    2) 2)使用应用手册中的公式3来计算满足所需输出电压要求的 DAC 值

    3)此器件适用于36V 输入电压和10A 输出电压。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellp Ridge、

    在设计中、R3是否是必需的参数?、DAC 是否可以有足够的 V、I 范围来驱动 LM61495实现5-30V 的输出范围? 此外、当 DAC 输出一个高电压时、似乎会导致 LM61495 V RESET-OV/DAC 发生故障、所以我们必须立即在小范围内更改 UV 输出。

    谢谢!

    Siyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyu:

    是的、需要使用反馈电阻器。 这是一个可调输出、这意味着需要顶部和底部反馈电阻器。

    我不能就一个具体的 DAC 做评论 您可自行选择合适的器件。

    RESET 标志取决于 FB 电压。 由于您使用的是可调节输出、因此复位输出将取决于您设置的输出电压。 根据数据表要求、您的 FB 电压应始终为1V。 该方案会调整 FB 网络、使基于 DAC 输入的输出达到适当的 FB 值。  有关复位标志的详细信息、请参阅降压转换器数据表的第8.3.6节。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    我使用 PSpice for TI 对它进行了测试、它对我的设计很有效、感谢您的帮助。

    谢谢!

    Siyu