主题中讨论的其他器件: TS3USB221
工具与软件:
你(们)好
我正在基于 BQ25895设计电源电路、我不确定是否需要使用 D+/D-引脚。
BQ25895将用于便携式设备、该设备使用 USB-C (5V 3A)进行充电以及与 MCU 的数据通信(固件更新等)。 它可以连接到 PC 和各种充电适配器、所以目标是支持3A 输入电流。
我从数据表和本论坛的各种主题中了解到、我可以使用数据线检测源类型、从而适应最大电流。 为了使其正常工作、需要使用数据线多路复用器。
此外、还有 VINDPM 阈值设置算法、执行相同/类似的操作。
那么、我的问题是、我是否可以不使用 D+/D-进行输入电流检测、而是依赖于 VINDPM? 如果我不使用数据线检测引脚、是否会丢失一些重要的东西?