This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:在运输模式下、我是否需要使用 SDRV 来控制外部 MOSFET

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378976/bq25672-in-shipping-mode-do-i-need-to-use-sdrv-to-control-external-mosfet

器件型号:BQ25672

工具与软件:

尊敬的 Expert:

在运输模式下、是否需要使用 SDRV 控制外部 MOSFET、如下图所示? 或使用内部 BATFET 是否可以?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、您好!

    可以、在运输模式下、需要使用 SDRV 来控制 外部 MOSFET

    此致、

    Christian。