This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:关于 PFM 模式的问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379171/lmr33630-questions-for-the-pfm-mode

器件型号:LMR33630

工具与软件:

您好、先生、

我的客户询问有关 PFM 模式的以下问题、您能否帮助回答这些问题? 谢谢!

在 PFM 模式下、数据表提到突发的持续时间取决于电感器电流达到 Ipeak-min 所需的时间。

在什么条件下、突发关闭 PFM 开关?

在 PFM 模式下、是否有计算输出电压峰峰值的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常、您将只会得到一个电流脉冲。

    SW 将保持开启状态、直至达到 IPEAK-MIN、然后 SW 将关闭。

    在某些情况下、您可能会看到 SW 电流脉冲突发。

    很难准确预测输出电压纹波。

    客户最好是在准确的应用条件下在 EVM 上测试此结果。

    谢谢