This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2578A:应用示例中的组件计算

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2578A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378834/lm2578a-component-calculation-in-application-examples

器件型号:LM2578A

工具与软件:

你好!

我已经查看了 LM2578A 应用示例的计算方法。  

对于降压转换器应用、 大多数情况下都需要检查。 如果直接计算该值、则会存在差异、但在第22页(RS -232线路驱动示例)上、规定"应使用比此理论值更大的输出电容器、因为电解电容器的高频性能较差。 经验表明、应使用计算值的5到10倍。" 将这应用于示例使得示例中的给定值有意义。

但是、对于其余示例、我没有获得类似的运气。

升压输出电流  p16的降压

在本例中、R3为0.05欧姆、而不是之前计算的0.15欧姆。 数据表显示"按概述为降压稳压器选择元件值、共敏系数为10%、添加了 R4和 R5。" 但这一变化值没有任何解释。  

其他不一致的值是 R4/R5/C2。  
R4和 R5使用输出晶体管的 Vbe 和 bf、在本例中为 D45。 VSAT 是 PG3 1.4V 上 LM2578A 的饱和电压。

使用这些值、我没有接近于计算出的值。
即使输出电容器 C2也不相同。

反向稳压器

在本例中、R3更小、只有0.01欧姆。 有什么我遗漏的钥匙吗?

我感谢您提前提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在研究 您的问题、并将在本周结束前作出回复。

    此致、

    Ridge