This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:应用程序自定义工具/GUI 无法连接到 EVM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378819/tps25751evm-app-customization-tool-gui-unable-to-connect-to-evm

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具与软件:

您好!

我尝试使用 USBCPD 应用程序自定义工具 GUI 来配置 EVM 上的 TPS25751芯片、但收到错误消息。 窗口底部显示状态栏  "错误:连接失败:找不到端口。 请将目标设备插入计算机的 USB 端口、然后单击左侧的连接图标。"

我的设备通过支持数据的 USB-A/C 电缆插入到我的 PC。  GUI 可以检测到我连接到此端口的另一个器件、但无法检测到 EVM。
我曾尝试使用 web 工具和 本机安装的工具、但结果相同。  该工具只有一个实例正在运行。

是否还有其他措施可以解决或解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我已经将 Type-C 连接器插入到了仅受电端口 J3中。 我将连接器插入端口 J4、也就是数据端口、之后 GUI 便能够识别该器件。