This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:关于使用 LMR14010A 的电路设计

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A, WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375885/lmr14010a-about-circuit-design-using-lmr14010a

器件型号:LMR14010A
Thread 中讨论的其他器件: WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER

工具与软件:

我想了解使用 LMR14010A 的电路设计。

当我之前设计电路时、我查看了产品说明书(SLUSD87–2018年3月)。

在典型应用所述的电路中、此时 Cboot 连接到"SW"端子、"D1"和"L1"。

上述端子也连接到网络上使用 WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER 设计的电路图中。

但是、在更新的数据表中、"Cboot"仅连接到"D1"。

当我再次运行 WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER 时、输出电路将"Cboot"连接到"SW"端子、"D1"和"L1"。

请告诉我正确的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    二极管和自举电容器都需要连接到 SW 节点。 Webench 原理图正确无误。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge。

    我是提问者。

    感谢您的回答。

    我将根据 WEBENCH 设计电路。

    作为补充、更新后的数据表位于此处。

    SLUSD87A–2018年3月–2024年1月修订

    此致。

    浩之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通知团队数据表中显示的原理图。 如果您已经计划好了、请遵循 Webench 连接。 似乎该问题已经解决、我将关闭该线程。 如果您有更多问题、可以通过回复或创建新主题来重新打开此主题。

    此致、

    Ridge