This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:具有输出电压/电流监控功能的 DDR4 PMIC

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379054/tps51200-ddr4-pmic-with-output-voltage-current-monitoring

器件型号:TPS51200

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找具有输出电压/电流监控功能的 DDR4 PMIC。

您能否推荐满足以下要求的 DDR4 PMIC?

 - VIN = 3.3V

 - VOUT : VPP = 2.5V@0.03A / VDDQ = 1.2V@0.5A / VREF = 0.6V@0.01A / VTT = 0.6V@0.01A

 -输出电压和电流监控功能

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    TPS51200应该满足所有这些要求、但是您需要监测的范围有多广? 您是否正在寻找能够根据 VTT 输出电压电平指示电源正常状态的器件?

    VTT 输出可能会因电流过载而超出范围、因此 PGOOD 信号通常涵盖 OVP/UVP 和 OCP 条件。

    但是、我们没有具有高级电流/电压遥测功能的 DDR4器件。 您需要一个单独的器件。

    此致、

    James