This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:低侧理想二极管/低侧开关

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5068, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379247/tps1h100-q1-ideal-diode-low-side-switch-on-low-side

器件型号:TPS1H100-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5068LM5067

工具与软件:

大家好、团队成员:

如标题所示、我们是否有可置于低侧的理想二极管控制器/低侧开关? 您是否有推荐的解决方案?

  • AEC-Q 等级
  • 外部 MOSFET (适用于5A 应用)
  • 电压范围0V~40V

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy

    我们没有适合此应用的低侧开关器件。 我将把这个分配给电子保险丝/理想二极管团队、看看他们这里是否有合适的东西。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy

    应用程序是什么?

    像 LM5067、LM5068这样的低侧热插拔是否可以工作? 这些是非 AEC-Q 级器件。

    BR

    Rakesh