This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:TPS53656编程

Guru**** 2387980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377116/tps53688-tps53656-programming

器件型号:TPS53688
Thread 中讨论的其他器件:TPS53656

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用定制器件 TPS53656多相控制器、用于2个电压轨(其中4相配置为3相+ 1相)、3相(A 通道)用于0.741V 电压轨(总 IOUT 为48A)、单相(B 通道)用于另一个0.741V 电压轨(驱动18A)。

由于此器件在 FUSION GUI 论坛中未提供、哪种兼容器件可用于对此器件进行离线编程、以及我们如何在对 TPS53656进行编程时恢复更改? 您可以 按照用户指南进行编程吗?

查看了 TPS5368/89、但多功能引脚与 TPS53656不同。

谢谢

Rohini Kotagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以使用此565项目、并根据您的设计在离线模式下进行修改。

    e2e.ti.com/.../TPS53656-_4000_-PMBus-Address-88d-Project.xml

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、颐和

    感谢您提交文件。

    导入此 xml 文件后、我们仍然发现与数据表 TPS53656不同的多功能引脚设置。 我们如何配置多功能引脚?

    此致

    罗希尼 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请提供您期望和看到的内容。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    下表显示了数据表和我们的用法。

    质量

    多功能选项(根据数据表)

    默认(根据数据表)

    我们的用途

    1、32

    APWM5/BPWM1、ACSP5/BCSP1

    BPWM1、BCSP1

    BPWM1、BCSP1

    2,28.

    APWM4/BPWM4、ACSP4/BCSP2

    APWM4、ACSP4

    Unused

    12.

    PIN_ALRT#/RESET#/SYNC

    RESET#

    RESET#

    15.

    AVS_CLK/SVID_CLK

    AVS_CLK

    Unused

    16.

    AVS_MDATA/SVID_DIO

    AVS_MDATA

    Unused

    17.

    AVS_SDATA/SVID_ALERT#

    AVS_SDATA

    Unused

    这就是我们所看到的

     

    此致

    罗希尼 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果使用了这些引脚、您可以按照数据表对这些引脚进行保护、无需对其进行配置。

    此致

    Yihe