This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:使用 UCC27624驱动变压器、在次级侧加载0.1A 电子负载、加热 UCC27624很严重、很快达到100 °C 以上

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377703/ucc27624-using-ucc27624-drive-transformer-and-0-1a-electronic-load-is-loaded-on-the-secondary-side-and-the-heating-ucc27624-is-serious-and-soon-reaches-more-than-100-c

器件型号:UCC27624

工具与软件:

嗨、团队:

我们用的是 UCC27624驱动变压器、变压器一次侧和二次侧的匝数比为1:2、二次侧加载0.1A 电子负载、加热 UCC27624很严重并且很快会超过100 °C

白色是空载 OUTA 输出波形、绿色是0.1A 负载后的输出波形

我的问题:添加0.1A 负载后温度升高是否正常、规格是±5A 的能力、第二个是如何在加载后使 OUTA 的输出电压保持恒定?

谢谢

UCC27624:使用UCC27624驱动变压器、变压器原副边匝比为1:2、在副边加载0.1A负载、UCC27624发热严重很快达到100℃以上-电源管理论坛-电源管理- E2E 设计支持(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、xiao:

    必须注意的是、栅极驱动器的额定电流 实际上是峰值电流、而不是恒定电流。 当输出切换时(从低电平切换到高电平时拉电流、从栅极驱动器拉出/灌入电流、从高电平切换到低电平时灌入电流)。 输出电压也意味着要进行开关。

    由于在变压器应用中使用栅极驱动器、因此涵盖栅极驱动变压器的应用手册可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/slla602/slla602.pdf

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rubas,我会很好地阅读它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、如有任何问题、请告诉我。