This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:保险丝问题

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376609/bq40z50-r1-fuse-issue

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50、BQ24610

工具与软件:

我们使用 BQ40Z50-R1、在 PCBA 大规模生产测试通过后、 我们将 PCBA 连接到电池。 戈尔丁周期是好的,然后我们把它放走。

几天后、当我们再次进行测试时、我们发现了一些问题、即一些没有输出电压的 BMS。 我们检查 发现在 SBS 中操作状态 FUSE 位已毫无理由设置为1、从而导致 CHG 和 DSG MOS 关闭。 CHG 和 DSG 位设置为0。  

原理图如下。


请检查它并帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您能否发送电量计设置的.gg 文件、以及描述设置的保险丝位的日志文件? 这将使我们能够更深入地了解量表内正在发生的情况。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有 PCBA 板、它们可以正常地对电池充电和放电。 一段时间后、我发现一个电路无法对电池充电或放电。 我重新检查并比较了​​3个电路的寄存器值、发现它们相同。 FUSE = 0、FET_EN = 0、寄存器 DSG = 1、CHG = 1、但当我测量时、2个 FET 仍然未断开。  

    当我测量2个 MOSFET 的 VGS 电压时、测量的电压仅为0.4V、MOSFET 无法打开。

    能否在不使用两个 MOSFET 的情况下保持电量监测功能? 我会将电池直接连接到放电充电器。

    谢谢!

    Bang Duong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bang:

    我配有可正常对电池充电和放电的 PCBA 板。 一段时间后、我发现一个电路无法对电池充电或放电。 我重新检查并比较了​​3个电路的寄存器值、发现它们相同。 FUSE = 0、FET_EN = 0、寄存器 DSG = 1、CHG = 1、但当我测量时、2个 FET 仍然未断开。  [报价]

    如果可能、您能否确认此时是否设置了[XCHG]或[XDSG]位?

    此外,您能告诉我们 SafetyStatus()和 PFStatus()的值是什么吗?

    要分别将各个电芯充电至多大的电压?

    [报价 userid="484772" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376609/bq40z50-r1-fuse-issue/5260974 #5260974"]

    当我测量2个 MOSFET 的 VGS 电压时、测量的电压仅为0.4V、MOSFET 无法打开。

    能否在不使用两个 MOSFET 的情况下保持电量监测功能? 我会将电池直接连接到放电充电器。

    [报价]

    CHG 和 DSG 上用于保护目的的两个 FET 无需即可完成监测。 如果移除了这些引脚、请确保正确设置 bq40z50器件的集成保护功能。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1.另外,您能告诉我们 SafetyStatus()和 PFStatus()的值是什么吗?

    => SafetyStatus()和 PFStatus()值是0、这意味着 IC 运行正常。  [XCHG]或[XDSG]位值为0。

    2、开始充电时电压总共为12.2V ,即约4V/节,锂离子电池3S

    3.在没有 BQ40Z50的情况下连接电池时,使用 BQ24610充电器,电池可以正常充电和放电。 因此、我仍然知道为什么两个 MOSFET 无法正常打开、我认为可以移除两个 MOSFET 并将其直接连接到 BQ24610电池、并且我仍在监测电池电量。

    4. 另外、当我断开电池与 bq40z50的连接然后重新连接电池时、IC 会被密封、然后我必须重新激活 IC。 您能告诉我如何防止 IC 返回到此密封状态吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bang:

    感谢您对我的问题进行澄清。

    如果可能、我们是否能够接收到电量监测计设置的.gg 文件、以便我们可以进行研究? 此外、如果您碰巧设置了[FUSE]位的日志文件、这将对我们有所帮助。

    4.  另外、当我将电池与 bq40z50断开、然后重新连接电池时、IC 会处于密封状态、然后我必须重新激活 IC。 您能告诉我如何防止 IC 返回此密封状态吗?

    如果在拉动黄金映像时电量监测计处于 SEALED 状态、则每次下电上电时电量监测计都会返回到 SEALED 状态。 我相信、如果在电量监测计处于 UNSEALED 状态下拉取.srec、然后重新编程到该状态、则可以避免这种情况。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    当我使用电池3S 时、 如果用0欧姆电阻器替换 C33和 C40、它是否会影响电池平衡结果?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bang、

    安东尼将离开城镇一段时间,但可以继续支持你。

    C33和 C40在设计中是不必要的。 可以将其移除。 VC4和 VC3可以直接短接在一起、V4和 V3也可以直接短接在一起。

    R41和 R52也可以移除。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

    Nick Richards