This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:CUV 延迟时间不正确。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378689/bq40z50-r2-cuv-delay-time-is-not-correct

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

你(们)好

我的 客户正在使用 BQ40Z50-R2测试 CUV 保护。

 CUV Threshold 设置为2700mV、具有1s CUV 延迟。

但是、仅当电芯电压低于 CUV 阈值的时间达到1.7s 时、DFET 才会关闭。

造成该700ms 延迟的可能原因是什么?

谢谢!