This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:BQ24090这是为多达3节锂离子电池充电的可行解决方案吗?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378914/bq24090-bq24090-is-this-a-feasible-solution-to-charge-up-to-3-lithium-ion-bat

器件型号:BQ24090

工具与软件:

尊敬的专家:

在我们试图清理现有库存时、目前有一个外部充电器项目、可同时为多达3节锂离子电池充电。  

我发现 BQ24090有很多库存、并尝试通过以下设计清除。 请帮助检查下面的方框图、并告知这是否是可行的解决方案?  

此致、

KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要正确施加输入电压并且不从充电负载下降、该器件就可以为4.2V 电池充电。 NTC 值正确。 每个器件的最大充电电流为1A、因此请记住这一点。

    此致、

    Mike Emanuel