This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:太阳能电池板的最大输入电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378349/bq25306-maximum-input-voltage-from-solar-panel

器件型号:BQ25306
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

你好  

我正在使用 BQ25306为2S1P LiFePo4电池充电。  

在我的标称用例中、我有一个12VDC 的固定输入电压

我们正在评估使用 A2V 太阳能通道的可能性  

我们确定了一个开路电压@22VDC 的12V 太阳能通道、  

BQ25306输入电压的绝对最大值为28、由于太阳能电容器主要在15至18VDC 下工作、  

您是否发现有任何反向指示可将太阳能法兰用于 BQ25306

期待您的反馈  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    我认为 BQ25306不支持通过太阳能电池板充电、因为 BQ25306没有 MPPT。

    我认为使用 BQ25798是一个更好的选择。 BQ25798还具有2个不同输入选项。

    如果您对这些器件有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    感谢您的答复  

    但我担心的是、我需要评估实际设计的可行性、 与充电电流相比、太阳能焊盘有多大、我可以获得有关 BQ25306输入电压的反馈

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziad、

    我认为 BQ25306不会在这里工作。 您是否有让 BQ25306找到太阳能电池板最大功率点的方法?

    如果 BQ25306从太阳能电池板中消耗过多电流、太阳能电池板的电压和功率将会崩溃。 请记住、太阳能电池板的最大可用电流会在一天中发生变化。

    此致、
    埃森·加洛韦