This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于参考设计 PMP9720:T1、T2变压器规格

Guru**** 2522290 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9720, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365930/ucc2897a-regarding-ref-design-pmp9720-t1-t2-transformer-spec

器件型号:UCC2897A
Thread 中讨论的其他器件:PMP9720、、 UCC2897

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户遵循我们的 PMP9720参考设计、在隔离式直流/直流设计中使用 UCC2897A。 设计要求:54V 输入电压、12V 输出电压、150W 输出功率。

但他们无法购买变压器 T1 (RA7040-AL)和 T2 (CST2-100L)。

https://www.ti.com/tool/PMP9720

请帮助说明分别针对 T1和 T2的变压器要求。

  • 匝数比
  • 中间抽头或其他
  • 磁化电感
  • 磁芯材料
  • 其他要求...

谢谢、此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    这些是 T1和 T2规范(见下文)。 您可以在这些链接中查看所有规范并订购样片:

    RA740-AL

    CST2-100L

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您的支持。 我有一个后续问题。

    Coilcraft/RA7040-AL 似乎是 UCC2897的定制器件。 客户 选择 PULSE/PH0805NL 以 在 RFQ 阶段报价。 进一步检查 PULSE/PH0805NL 器件后、PH0805NL 原理图与引脚2~引脚5处的 RA7040-AL 不同。 我不确定是否可以使用 PULSE/PH0805N。  您能否提供一些有关如何选择它的建议? 或者 客户必须使用 RA7040-AL?

    PH0805NL 数据表如下所示:

    e2e.ti.com/.../PH08XXNL.pdf

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    您能检查一下下面的问题吗? 谢谢。

    Coilcraft/RA7040-AL 似乎是 UCC2897的定制器件。 客户 选择 PULSE/PH0805NL 以 在 RFQ 阶段报价。 进一步检查 PULSE/PH0805NL 器件后、PH0805NL 原理图与引脚2~引脚5处的 RA7040-AL 不同。 我不确定是否可以使用 PULSE/PH0805N。  您能否提供一些有关如何选择它的建议? 或者 客户必须使用 RA7040-AL?

    PH0805NL 数据表如下所示:

    e2e.ti.com/.../8750.PH08XXNL.pdf

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    RA7040和 PH0805的规格不同。 初级到次级的匝数不同、初级电感也不同(请参阅下面的)。 我建议订购 RA7040、以便遵循 PMP9720参考设计。

    RA7040-AL:

    PH0805

    谢谢你