This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:DCHG 作为 BQ24610的充电使能

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379070/bq76942-dchg-as-charge-enable-for-bq24610

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ24610

工具与软件:

大家好、我们将 BQ76942作为监视器芯片、将 BQ24610作为充电芯片。 我们希望使用 DCHG 信号控制 BQ24610 CE 引脚(充电使能)、以便在可以充电时触发 BQ24610。 我们已将0x2A 设置为 DCHG Pin Config。 但是、充电不会开始。 (无安全/错误标志处于活动状态)。

使用 DCHG 引脚配置0x29时、负载正常工作(因为该引脚随后用作 GPO、默认为高电平)。

附加的是配置文件。 (在文件中、DCHG 仍设置为0xAA)、但这已更改。 所有其他设置仍然匹配。

e2e.ti.com/.../DEVICE.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCHG 引脚被置位、但充电未开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:仅在更新 CHG FET 切换后、才会在 DCHG Pin Config 中使用0x29充电。