请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28251 工具与软件:
大家好、团队成员:
我是 FAE Jayden、我的客户 ZTE 想知道 UCC28251的哪些引脚具有闩锁效应? 它只是 VDD 引脚吗? 输出引脚(如 OUTA 和 OUTB)上是否也存在闩锁效应?
如果是、每个引脚设计的闩锁电流有多大? 非常感谢。
BRS
Jayden
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jayden
每个引脚都经过测试、典型的最小测试电流为 ±100mA、但可能因器件 t0器件而异。 减小闩锁的最佳做法 是不使任何引脚悬空、尤其是 PWM 或栅极驱动器的 OUT 引脚。 应用10k 下拉电阻器。

此致、
Steve