This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:电源线上的传导发射

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377115/lm5025a-conducted-emission-on-supply-line

器件型号:LM5025A

工具与软件:

多年来、我们在不同的设计中使用 LM5025A、但原理图始终是相同的。

在我们最新的 PCB 上、我们看到 24V 电源线的传导发射测量(IACS EMC2)存在大量问题。 很明显、峰值是 LM5025A 的~300kHz (和倍数)。

对于如何降低峰值、您有什么想法吗? 我们以前在任何其他设计上都没有看到过这种情况。

我可以将原理图通过电子邮件发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以是任意数量的东西吗? 变压器材料/结构的变化、元件特性的变化、ZVS 损耗、EMI 滤波器有什么不同? 是否有与下面表格类似的 EMI 滤波器?

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    只需向您发送私人消息。

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图外观。 您需要确定问题的根源、并可能进行 EMI 调试。  

    Steve