This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:电荷泵使能或不使能-对噪声的影响

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377855/tps7a57-charge-pump-enable-or-not---impact-on-noise

器件型号:TPS7A57

工具与软件:

您好!

我的客户在 新应用中使用 TPS7A5701。 他们想知道是否应该激活内部电荷泵。

对开关噪声有何影响?
是否需要3V 或更高的外部辅助电源?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    通过查看图6-14至6-32中的数据表图、您可以看到启用和不启用电荷泵时的噪声性能。

    有关您的设计是否需要偏置轨或者您是否可以使用电荷泵或偏置轨的指导、请参阅数据表中的第7.3.5节。  为了获得最低的噪声性能、请使用比 Vout 至少高3V 的偏置轨。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢斯蒂芬!

    客户关心的是获得最佳性能和最低噪音。
    它们的 输入电压为1.2V、输出电压为1V。

    还有其他建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    我会在不启用内部电荷泵的情况下使用 TPS7A57、也会使用可用的外部辅助电源。  如果他们没有可用的偏置轨、则必须使用内部电荷泵。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢斯蒂芬!