This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:LMG2100功率级是否具有较低的 RDSON 版本

Guru**** 1832870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378823/lmg2100r044-is-there-a-lower-rdson-version-of-lmg2100-power-stage

器件型号:LMG2100R044

工具与软件:

你(们)好  

TI 是否计划发布此 GaN 功率级的更低 RDSON 版本? 4.4m 版本很好、但是我们运行了仿真、它将在我们的计算中变得太热。  

如果还有100V GaN 功率级可供使用、请分享以及如何订购样片。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiser:

    我们目前正在采样2.6m Ω 版本的 LMG2100。  有关样片和数据表、请发送邮件至  srijan@ti.com
    他会帮助您获取样片。


    谢谢!
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Madhur

    已联系 SRI。