This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:强制停止充电的命令

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377118/tps25751-a-command-to-forcefully-stop-charging

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25713

工具与软件:

我们的产品结合使用 TPS25751和 BQ25713作为电池充电解决方案。

如果在某些情况下、我们必须在充电端口仍处于连接状态时主动完全停止充电、那么 TPS25751中是否有可设置的寄存器、或者是否有其他替代方案来满足我们的需求?

谢谢。

Dave  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    如果需要、您只需将"Port Configuration -> Type C State Machine = 3h (Disabled)"更改为"Port Configuration -> Type C State Machine = 3h (已禁用)"

    这样、在插入时会停止 USB-C 连接、还会停止电流充电。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    此外、我们还想询问我们可以从哪一个登记册获得已完成收费的信息。

    因为我们不确定涓流充电是否已结束。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    抱歉我没有解释清楚。  我们希望可以使用该命令在为连接的器件充电时停止充电、而不是在编程期间首先禁用充电功能。

    谢谢。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    此外、是否有任何命令或寄存器可用于在电池电量充满时获取充电完成的信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我现在明白了... 如果这样做有帮助、请告诉我:

    此命令用于在编程期间停止充电、而不是先禁用充电功能时停止充电。

    在首次编程时、不需要设置我建议的寄存器/字段。 这可以随时由 EC 进行更新、并导致连接自动更改。  

    此外、是否有任何命令或寄存器可用于获取有关电池电量充满时充电完成的信息?

    TPS25751不保留这些信息、但可以通过 TPS25751发送 I2C 通信、从而与 BQ 器件进行通信! 请查看4CC 命令'I2Cw'。  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议的寄存器/字段在首次编程时无需填写。 这可以随时由 EC 进行更新、并自动更改连接。

    Chris、您好!

    您能提供详细建议、说明如何在计划期间设置它吗? 您提到的"EC"是什么?

    谢谢。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    只通过先编程是无法实现这一点的。 EC 是指连接了 I2Ct 的微控制器。  

    谢谢!

    Chris