This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38:输出行为异常

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378325/tps38-output-behaves-unexpected

器件型号:TPS38

工具与软件:

您好!

我们使用 TPS38延迟外部电源的接通电源。
要切换电源、我们使用理想二极管控制器(LM74800)、如下图所示。

确切 PN 是 TPS38A0101DDDSKR、外壳上的标签是 32GL。

在测试电路时、我们观察到一些意外行为。

输出行为类似于高电平有效类型。

下图显示了上电顺序。
黄色表示 RESET1上的电压
洋红色表示 SENS1输入


下图显示了断电顺序

黄色表示 RESET1上的电压

洋红色表示 VDD


从数据表来看、这看起来是高电平有效类型:


我们在设计中使用 TPS38A 的方式有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    您是否可以移除 放置在 CTS1引脚上的 C161电容器并 在示波器上电捕获?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在看起来更好了。 稍后的重置来自对 MR 的拉取 请忽略它。


    由于您的提示、我发现原理图中混了 CRT 电容器和 CSR 电容器。
    当 CTR 使用220nF 时按预期工作。
    给你开了很多水槽!