This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:测量输入电流:很大的瞬态

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378553/tps63900-measuring-input-current-huge-transients

器件型号:TPS63900

工具与软件:

您好!

我和我的团队正在评估 TPS63900降压/升压转换器、或许可用于我们的一个应用(电池驱动型物联网)。

我们希望对我们应用中的深度睡眠电流进行精确测量、所以我们希望你们中的一些人能够澄清观察到的结果。 输出电压、电流限制等方面的一切都起作用。

我们使用 Joulescope JS220在高侧测量中测量 TPS63900的输入侧:



TPS63900的布局与产品说明书中的建议布局类似。 无冗长互连、双绞线等


测量1 (无负载、开路输出)。 3.3V 输入(PSU)、3.4V 输出:



测量2 (负载为 ESP32、部分外设处于深度睡眠模式)。 3.6V 输入(Li-SOCl2电池)、3.4V 输出:

测量值3 (与测量值2相同、但缩小):


解读结果
我无法从 TPS63900的数据表中看到此类测量结果。 瞬变出现在与测量3不同的时间间隔、但看起来非常相似(所有这些时间间隔都显示与测量2相同的波形)

...所以:
1) 1)是否仅仅是我们观察到的输入纹波电流? 如果是、是否有任何参考资料可供查看、以了解它是否过度或我们是否在球场内?
2) 2)我们实际上可以信任长期内的平均电流测量值吗? 我想是这样、因为插入一个已知的电阻器会按预期提高电流基线。
3) 3)要拉动什么杠杆才能缓解这种瞬态行为? 是否有支持此功能的文档?
4) 4)是否有其他建议的测量方法可以提供根本原因分析?  2端口分流 PDN 阻抗测量是否可以产生任何相关性? 链接是什么?

希望大家能提供一些提示、让我深入了解细节!

此致、Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    它是典型的 PFM 模式操作。 与下面的屏幕截图类似。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    非常感谢-绝对是我在数据表中忽略的东西!!