This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:栅极引脚短路

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378697/lm74700-q1-short-circuit-on-gate-pin

器件型号:LM74700-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM74800-Q1、LM74502-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队

在我的应用中、需要在过载时快速禁用外部 FET。 是否可以 在检测到过载的情况下使用外部双极晶体管将 LM74700-Q1栅极引脚短路到地(通过10欧姆电阻器)? 这会损坏器件吗?

或者、通过将 EN 设置为零直至 FET 关断、我获得了多长时间的延迟? 这必须在10us 以下。

谢谢

Stefan Wolter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我不确定 LM74700-Q1是否是合适的选择。 假设您在寻找负载断开开关、LM74700-Q1仍有来自体二极管的路径。

    请考虑使用 LM74800-Q1或 LM74502-Q1

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiven

    我采用背对背配置并计划使用2个 LM74700、因为两个方向都需要理想二极管。 我想使用外部电路覆盖栅极电压。 我需要4种状态:全部打开、二极管方向 A、二极管方向 B 以及全部关闭。

    如果使用晶体管将栅极信号短路、是否会损坏器件?

    这里是简化示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    不建议将栅极引脚接地。 如果您想要更快地导通、最好将其短接到阳极、因为栅极是相对于阳极引脚而不是接地进行驱动的。

    接下来、我不确定两个背对背 LM74700-Q1是否会工作、因为无法禁用反向电流阻断。  

    此致、

    Shiven Dhir