This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23525:OV/V UV 保护

Guru**** 2385820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23525
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368285/tps23525-ov-uv-protection

器件型号:TPS23525

工具与软件:

大家好、团队成员:

  TPS23525 OV/TPS23525 UV 的 OV/EVM 保护功能能否 UV 关闭? 当我们进行热插拔测试时、 OV/OV UV 开启以中断测试。  

测试流程:当系统最初由48V 电源卡供电然后再 添加另一个72V 电源卡时、我们将看到 TPS23525以下面的黄线的形式开启保护。  这无法通过将 OV 接地来解决。  

黄线:OV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    我认为这是电流造成的。 由于 VIN 的变化、负载电容器将吸收电流、并因过流保护导致热插拔跳闸。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel:

    该结果删除了所有电容、并放置 RSNS 0.001 Ω、这意味着电流限制25A。

    OV/OV/V 引脚可以悬空以关闭 OV/V UV 保护功能吗?UV

    您是否对接地端出现脉冲的原因有所了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    请分享原理图以供审阅。  

    此外、测试案例是 VIN 是否从48V 增加到72V?

    请帮助分享更多详细信息。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel:

    我删除了随附的文件 R4753、C5316、C5315、并将 R4753修改为0r

    将 C5317引脚2移至 F2引脚2

    测试用例:

    一个48V 直流电源卡插头

    另一个电源卡的电压为72V、然后插入。 系统将重新启动。

    如果先插入另一个电源卡、则打开72V 电源。 系统正常、无法重新启动。  

    OV 引脚是否可以悬空?  

    Tim Huang

    e2e.ti.com/.../TPS23525.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    无 OV 不能悬空。 要禁用 OV、可以直接连接到-48VDC 电源轨。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel:

    我 直接连接到-48VDC 电源轨以 禁用 OV。

    但仍然存在类似黄色线条波形的脉冲。

    您是否 对接地端出现脉冲的原因有所了解?

    或者如何改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由热插拔造成的。 客户可以增大 GND 电源轨上的电容以减少这些脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel:

    我已经尝试在 RTN 处添加47uf、使其达到-48V、、但 OV 仍具有3V 的脉冲。 OV 至-48V 增加10uf。

    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    看起来您需要修改布局。 它看起来正在发生 GND 反弹。 您将需要将系统 GND 与器件 GND 隔离。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kunal Goel:

    是否可以通过更改 TPS23525原理图或哪个电阻器/电容来更慢地 Oring MOS 开关?   

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    抱歉。 我不明白。

    此致

    Kunal Goel