This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS613222ADBVR 过热

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377306/tps61322-tps613222adbvr-overheating

器件型号:TPS61322

工具与软件:

大家好!
我刚刚尝试了使用 TPS613222ADBVR 的新电路板。
我正在使用升压转换器为2个仪表放大器供电、即在低电流范围内。
当仪表放大器不能正常工作时、我检查了电路板并测试了升压转换器。
其输出电压仅为2.2V、电源电压也从3.3V 降至2.8V。 部件也会变得非常热、并出现神奇的烟雾。
以下是电路设计(摘自 WebBench Power Designer):

另外、PCB 部分还:



有人知道我做错了什么吗?TPS613222ADBVR 为什么过热?

非常感谢、此致
Leon


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我找到了错误。
    TPS613222ADBV 具有两个 NC 引脚、其中一个应连接到 GND、另一个应连接到 VOUT。 WebBench 和 Eagle 的原理图此时不匹配、因此我换了两者。

    我能否从元件上切断引脚、然后简单地使用元件? 这是目前比订购全新的 PCB 速度更快、成本更低的解决方案。

    下面是两个原理图和 PCB 的比较情况:

    好的

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    您无法将这两个引脚切断、否则会影响正常行为和散热。 您是否需要2.8V 输入电压和2.2V 输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要5V 的输出电压并具有3V 的输入电压。  我认为问题是 PCB 上的两个 NC 引脚交换了。 GND 处的值是 Vin 处的值、反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NC 应连接至 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如在 WebBench 电源设计器和数据表中所见、必须将一个 NC 引脚连接到 GND、将另一个 NC 引脚连接到 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将尝试解决此问题、并对误导性深表歉意。