This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925EVM:BQ76925EVM 评估模块中的 MSP430F2122微控制器和 I2C 接口存在问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2122, BQ76925EVM, BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378083/bq76925evm-issue-with-msp430f2122-microcontroller-and-i2c-interface-in-bq76925evm-evaluation-module

器件型号:BQ76925EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F2122、、 BQ76925

工具与软件:

您好!

我特此报告我们在订购 bq76925EVM 评估模块时遇到的问题、该模块用于电池充电。 具体来说、我们很难通过 I2C 接口与板上的 MSP430F2122微控制器进行连接。

以下是该问题的详细说明:

  1. 固件下载问题 :我们试图将从 TI 网站获得的固件通过 JTAG (FET430UIF)下载到 MSP430F2122微控制器中。 遗憾的是、MSP430F2122似乎没有响应。 Code Composer Studio (CCS)不识别目标微控制器。

  2. I2C 接口访问 :此外,我们无法使用另一个微控制器访问 I2C 接口。 这使我们检索应用所需数据的能力变得更加复杂。

鉴于这些问题、请您协助解决以下问题:

  • 有关排除 MSP430F2122故障以恢复其功能的指导。
  • 将固件成功下载至 MSP430F2122的建议。
  • 如果 MSP430F2122无响应、支持从另一个微控制器访问 I2C 接口。

我们感谢您对此问题的及时关注、因为这对于我们项目的进展至关重要。

感谢您的支持。

Digambar Patil
电子邮件:digambar.patil@logicare.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我跟踪了解了上一封关于我们在 BQ76925EVM 评估模块中遇到的问题的电子邮件。 我们还没有收到答复、并希望尽快解决这一问题。

    您对这一问题的及时关注对于我们项目的进展至关重要。 我们希望快速响应能够尽可能减少任何延迟。

    感谢您的紧急关注和支持。

    此致、

    Digambar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Digambar:

    此问题似乎更特定于 MSP 器件。 我将在 MSP 团队中循环为其提供帮助。

    另外、为了方便您参考、我们在正常工作时间内的典型响应时间为24小时:美国中部时间周一至周五的上午9点至下午5点。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Digambar:

    我对这个电路板不熟悉、但是对于 MSP430F2122、请首先检查它是否可以工作。 例如、按下 S3并检查 LED。

     从另一个微控制器访问 I2C 接口、我注意到板载 S2可 用于断开 MSP430与 BQ76925的连接。