Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS22908
主题中讨论的其他器件: TPS22908
工具与软件:
我正在启动一个项目、需要 在具有外露触点的外壳中使用单个"3.2V"(2V-3.65V) LiFePO4 18650电池、我将这里称为"电池组"、 便于 在未上电设备中进出。 器件将仅由电池供电、电池将由器件外部的专用充电器充电、因此这不是"热插拔"情况。 计划使用弹簧触点将电池连接到器件。 电池将以最大2.5A 的电流充电、以最大1A 的电流放电
我希望澄清/反馈的问题/想法是...
- 在 器件的 PCB 上、为了防止电池插入时出现反极性、我正在考虑使用 TI LM66100。 在 LM66100的数据表中、8.3.1显示了反极性保护 RPP。 该页面上还 显示了反向电流阻断 RCB。 看一下这两种情况、 8.3.2中显示的反向电流阻断方法似乎 也可以提供反极性保护、对吗?
- 置于"电池组"内的 PCB 上、 希望增加短路保护。 它需要允许双向 电流、以便可以为充电器中的电池充电。 TI 是否提供 可以对电池组进行短路保护的 IC? 或许是电子保险丝或类似器件?
- 通过弹簧触点将电池组连接到器件时、我想 保护器件免受电压尖峰或其他电源异常的影响。 TI 是否提供 IC 来在电池插入过程中保护未通电的器件? 我正在考虑某种浪涌电流限制器。 TI 的许多热插拔控制器不支持 LFP 电池 2V 至3.65V 的电压范围。 我找到的一个可能的候选器件是 TPS22908、但也许有更好的选择呢?