This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168-Q1:输出端上暂时施加的电压

Guru**** 2580445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378810/lm5168-q1-temporary-applied-voltage-on-output

器件型号:LM5168-Q1

工具与软件:

大家好、

我在这里遇到了一个特殊的情况。 该降压转换器的输出通过反馈电阻器设置为6V、但在生产期间、需要临时为输出提供8.2V 的电压、以便进行一次可编程编程。

那么我的问题是、如果我的 Vin 上具有11V 或更高的电压、 SW 引脚上具有8.2V 的电压、并且稳压器设置为输出6V、您是否预计此器件会有任何潜在的问题? 我假设 LM5168-Q1仅处于0%占空比、直到输出电压低于6V 的设定输出电压。 这将在短时间内进行。

谢谢!

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    如果输出电压设置为6V、并且您在外部施加8.2V 电压、则开关将停止、应该不会导致任何问题。 但是、您需要确保下面所述的几点。

    输出电容器。 应能够处理8.2V 直流额定值。

    输入电压应高于8.2V 加压降、否则在输出和输入之间就有通过高侧 FET 体二极管的直接路径。

    3.在8.2V 电压下不应出现过冲,否则会因 ABS 而损坏 FB 引脚。 最大额定值。

    谢谢!

    Nitya