This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:HS/LSFET 的绝对最大电流是多少?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378602/bq25622-what-s-the-absolute-maximum-current-for-the-hs-lsfet

器件型号:BQ25622

工具与软件:

您好!  

我将对 BQ25622充电器 IC 进行一些计算。 我要说明的是该设计允许的最大纹波电流。 数据表建议纹波比平均值低20-40%、但限制是什么? HS 和 LS FET 可以占用多少? 我有一个相当大的组件库存、可提供大约85%的纹波电流@2.5A 输出电流。  

数据表提到了建议的最大 ISW 电流为3.5A。 是 RMS 还是峰值电流?


感谢您提供任何答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、考虑到充电器的性能平衡,建议最大充电电流40%的电感纹波

    建议的最大实时 ISW 电流为3.5A。

    谢谢!

    宁。