This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:数据闪存地址偏移

Guru**** 2459270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, BQ76952, BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378094/bq76952-data-flash-address-offset

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208BQ34Z100BQSTUDIO

工具与软件:

团队成员、您好!

我们有基于参考设计 TIDA-010208的 BMS。 该电路板由 BQ34Z100和 BQ76952组成。 我们在配置 BQ76952 IC 时遇到问题。 IC 是 新的、尚未完成 OTP。
启动 bqStudio 后、它会自动检测 "7695_0_36"

然后、我们手动选择目标  "MONITOR_76995_028-bq76952.bqz"


如 TRM 中所述、我们能够更改数据存储器中的参数。 写入操作成功、但未获得预期结果。
例如、如果我使用18k 欧姆上拉电阻器和18k 温度模型启用 TS3以进行温度监控、则写入操作成功。

但在寄存器窗口中、我们看到 TS3温度仍处于-273°C、这意味着 TS3仍未启用以测量温度。


同样、我们能够编辑其他数据存储器参数的值、但 无法获得预期的结果。

我们导出了电量监测计逗号分隔文件/ Golden Image 文件。  
在此处查找- bq76952.gg.csv
看一下下面的屏幕截图。

我们注意到这里的地址不匹配。
复位响应  校准:V Divider Offset:Vdiv Offset 、地址与 TRM 中提供的数据存储器表中的地址匹配。 的符号  校准:电流偏移:库仑计数器偏移样本 的地址与 TRM 中提供的数据存储器表中的地址不匹配。
设置:配置:TS3配置  地址是什么 0x92FF。  从导出的文件中、地址0x92FF 被分配给  设置:互连电阻:电芯4互连 .

电芯4互连的初始值为00
当我将 Cell 4 Interconnect 的值更改为07时、TS3将会启用。



为什么会发生地址不匹配? 因此、我们无法配置 BQ76952。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     bqz 文件可能已过期、需要版本36。 您是否可以尝试下载最新与的 BQSTUDIO-TEST?

    BQStudio 链接: https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:
    我们已卸载旧版本并安装了 BQSTUDIO-Test、该问题现已解决。
    感谢您的支持。