This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:SRN 上的8mA 灌电流能否用于指示 CC 模式?

Guru**** 2391135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378380/bq24640-can-8ma-current-sink-on-srn-be-used-to-indicate-cc-mode

器件型号:bq24640

工具与软件:

我的客户需要 CC 模式指示、以便知道尚未满足超级电容器最终电压。

方框图在第11页显示了该灌电流、客户想知道此引脚是否在 CC 模式期间始终消耗该8mA 电流?

另一个选项是检查 VFB=2.1V、但客户还希望检查电流阱选项...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Walter、

    [报价 userid="175373" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378380/bq24640-can-8ma-current-sink-on-srn-be-used-to-indicate-cc-mode 并且客户想知道此引脚是否在 CC 模式期间始终消耗此8mA 电流?[/QUOT]

    启用充电后、该引脚会消耗8mA。 这包括器件处于 CV 模式时的情况。

    [报价用户 id="175373" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378380/bq24640-can-8ma-current-sink-on-srn-be-used-to-indicate-cc-mode "]另一种选择是检查 VFB=2.1V、但客户也想检查电流接收模式...

    我推荐这个选项。

    此致、

    Christian。