This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:原理图审阅

Guru**** 2392615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378507/lm7310-schematics-review

器件型号:LM7310

工具与软件:

嗨、专家  

您能帮助查看我的原理图吗?  谢谢!

适配器12V、最大电流  为5A

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    原理图看起来没有问题。 它们可以在输入侧添加 TVS 二极管、以防止瞬变违反绝对最大值。

    此致、
    Arush