This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:IEC62368认证查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371454/tps22950-iec62368-certification-inquiry

器件型号:TPS22950
主题中讨论的其他器件:TPS2595

工具与软件:

您好!

请帮助检查 TPS22950CDDCR 是否具有 IEC 62368认证、谢谢!

此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有 IEC 62368认证。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    TPS25950C 怎么样? 它是否通过了 IEC62368认证?

    或其他 IEC62368认证器件、适用于3.3V/1A 应用。

    谢谢、此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    您在谈论这个器件吗?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2595.pdf?ts = 1718216831016&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果是、那么是、它确实具有 UL 2367认证–文件编号 E169910。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。

    TPS2595系列似乎没问题。

    上一个问题的意思是 TPS22950C、 https://www.ti.com/product/TPS22950 

    抱歉、拼写错误。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、  

    TPS22950具有 UL 2367认证文件编号 E169910)将符合您的要求。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    如果确实包含 TPS22950 (C) IEC62368-1、请在数据表中添加措辞、谢谢!

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    请发送 TPS22950 UL2367认证函并向我报告吗?

    谢谢、此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    我正在与团队核实报告信息。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。

    如果有任何更新、请告诉我。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    我已通过电子邮件发送报告。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。

    我收到了 E169910/UL2367的认证证书、但 IEC 62368没有措辞。

    您能否再次确认是否包括 IEC 62368?

    谢谢、此致、

    老虎