This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5523:UEFI 中的驱动程序

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5523, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376831/lp5523-driver-in-uefi

器件型号:LP5523
Thread 中讨论的其他器件: LP5813

工具与软件:

大家好、我想知道 UEFI (引导加载程序)端是否有驱动程序的源代码。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadam:

    很抱歉、LP5523是有点旧的器件、我们没有它的示例代码。 BTW、我们只有适用于 LP5523的 Linux 驱动程序、它附加在 TI.com 上。

    但我要向 您推荐性能、电源和工艺更好的下一代 LP5523 LP5813。 我们还有 LP5813的 GUI、示例代码和 EVM 板。 如果您对 LP5813有任何疑问、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我知道。 是否有可能获得 LP5813的 UEFI 代码示例? 如果可用、那么为我们未来的设计选择5813可能是一个重要因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadam:

    感谢您发送编修!

    您能给我发送一封电子邮件(jared-zhou@ti.com)吗? 我们可以在电子邮件上详细讨论。

    BR、Jared