This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813-12WCSPEVM:通过外部 MCU 直接驱动的编程指南

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378865/lp5813-12wcspevm-programming-guide-for-direct-drive-with-external-mcu

器件型号:LP5813-12WCSPEVM
Thread 中讨论的其他器件:LP5813

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前我尝试使用另一个 MCU 评估 LP5813 EVM 模块。  

我可以通过使用 GUI 实用程序使 LED 闪烁、但它似乎不能与外部 MCU 配合使用。 根据我的调试、似乎正确地在 i2c 上写入配置。  

由于有多个跳线和多个配置、我需要您帮助您进行可用于直接驱动器模式的基本跳线配置? 如果有可用的示例代码、也会有所帮助。 我到目前为止一直在使用基于 Zephyr 的驱动程序。  

如需更多详细信息、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devani:

    您能给我发送一封电子邮件(jared-zhou@ti.com)吗? 我可以向您发送示例代码并帮助指导跳线设置。

    BR、Jared