This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:输出电流限制行为

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374152/tps55288-q1-output-current-limit-behavior

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助检查所连接的波形吗? 增加负载电流时的输出压降。

请告诉我需要先检查哪一部分才能找出问题。 谢谢

10mV/升压

40mV/升压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的咨询。 我可以知道客户和应用是什么吗?

    1.能在这里分享一下原理图和布局吗?

    2.是否也可以将 SW1波形添加到上述测试结果中? 并放大0.9A->1.0A 和3.7A->3.8A 的波形?

    3.我知道,PD3.1规范显示当前 PPS 不需要支持小于5V 的输出电压,为什么客户会测试这一点?

    4.请检查电子负载的 Vstart 电压、当 Vout 非常小时、电子负载可能会关断。

    BRS、
    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    附件是原理图和布局、供您参考。 对于 item4、我们检查它不是电子加载问题。 供参考

    e2e.ti.com/.../GE_5F00_METEOR-LAKE_5F00_A1_5F00_20240205-TPS55288.pdfe2e.ti.com/.../GEHC_5F00_Venue_5F00_MPB_5F00_Board_2D00_0A10_2D00_0129.zip

    我们发现 SW1在以下条件下的升压模式期间进行开关。

    0.9至1A (ISN-ISP=10mV、Rsense=10m Ω)

    3.7至3.8A (ISN-ISP=40mV、Rsense=10m Ω)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Bryce、

    我们还想知道为什么当器件在降压模式下运行时进行 SW1开关并触发到 OCP。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢波形。

    如前所述、PD3.1规范显示当前 PPS 不需要支持小于5V 的 Vout、为什么客户会进行此测试?

    从波形可以看出、Vout 非常低、接近于零(供参考)、TPS55288建议的最小输出电压为0.8V。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    客户应用为12V 至20V 的输入电压。 他们想知道为什么即使 Iout 不触发到电流限制、输出也会逐步下降(如第一个帖子中的图片所示)。

    它们并不关心 PD3.1规格或接近0V 的 Vout。

    我发现有两种不同的电流限制、即输出电流限制和平均电感器电流限制。 这两个是否都是逐周期电流限制? 保护行为的占空比受限、会导致输出压降?

    如果支持、我认为我们需要关注电流限制精度。

    否则、请展示这种 OC 保护的工作原理。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您提供反馈、客户能否展示当 Iout 从0.6A->0.7A、3.4A->3.5A 变化和 Vout 下降时的电感电流、SW1、SW2和 Vout 的波形?

    输出电流限制和平均电感器电流限制由内部电流环路进行调节、触发保护时、输出电流或平均电感器电流限制在设定值、因此输出电压会下降。

    BRS、

    布莱斯