This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:自动设置微控制器

Guru**** 2515415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TPS3840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378558/tps3840-autoreset-microcontroller

器件型号:TPS3840

工具与软件:

复位发生器出现问题。

在下方、您可以看到 TPS3840始终以恒定的3.3V 电压供电。 12V 始终处于导通状态、因此3.3V 齐纳二极管始终工作。

MCU 的电压为3.3V、并控制/MR 引脚。 当 MCU 设置为高电平时、N-MOSFET 导通、/MR 在大约275微秒内处于低电平。

我使用了一个10uF 的 CT 电容器将延迟时间固定在6秒、但它不会按我的预期工作、因为/RESET 电平仅在275 μ s (如/MR)期间很低 似乎延迟时间得不到保证。

ON_3.3V 信号会使为 MCU 供电的 LDO 断电。

很好奇、因为我第一次为12V 加电、并将齐纳二极管设为3.3V。 /RESET 为低电平、需要6秒钟才能为 LDO 和 MCU 上电。

但是、一旦 MCU 命令/MR、/RESET 就会在275微秒内保持低电平。 尽管 CT 电容器为10uF。 我预计会是6秒。

我尝试使用一个小于2.2uF 的 CT 电容器、但结果相同。

你能给我任何线索吗?

谢谢。

Jose

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    我在我们的 EVM 上使用10uF CT 电容器测试了 TPS3840-Q1。 请在下面找到我的基准测试结果。  

    td 复位延迟= 6.8秒。 (这是从 VDD 变为更高阈值以使复位置为无效的延迟)

    TD_MR 延迟= 7.1秒。 (这是从释放 MR 到使复位无效的延迟。)  

    您应该会获得与上所示类似的延迟。  

    如果使用较低的 CT 电容器、则 td 和 TD_MR 延迟的精度会更高。  我建议使用另一个 TPS3840-Q1进行测试以用于诊断目的。  

    此致!

    Sila.