This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:短时间峰值电流的正确转换器规格

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM5146, LM61480, LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376343/lm5146-proper-converter-spec-for-peak-currents-of-short-durations

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件:LM61495LM61480LM70880-Q1

工具与软件:

Tim、您好!

我在几周前提交了一个有关无负载大电流的问题、我们将其范围缩小到了2个方面:

1、电感磁芯损耗大

2.开关损耗

我使用 webench 工具设计了该转换器、最大电流为8A、但我只需要电流小于1秒、下一个峰值之间有几秒钟。  

webench 生成的转换器是否因此超出了我的应用要求?  

对于设计具有恒流规格和峰值电流规格的转换器、您有什么建议吗?

我认为可以大幅减小电感器和 FET 的尺寸、从而消除磁芯损耗问题以及电流设计产生的大量热量。

谢谢!

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nico  

    负责的工程师现已不在办公室。 我将作出回应,直至他返回。 感谢您的耐心。

    如果最大输入电压<=36V、请考虑 LM61480和 LM61495。 如果 VIN>36V、则 ypou 可能必须使用 LM5146等控制器器件。   

    TI 将在两周内发布新器件(LM70880-Q1)、以满足您的电气要求。 (很抱歉,我不能透露 preRTM 设备的更多详细信息。 . 请查看 TI。 com 中获得。  


    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    这是我在设计、测试和验证过程中一直提出的一系列问题的一部分。

    问题1:一般设计问题

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348171/lm5146-wbench-power-designer-output-verification/5137550#5137550

    问题2:关于散热的问题、更加详细地描述电路特性

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369207/lm5146-no-load-current/5228328#5228328

    希望这些链接可以帮助我们了解有关我的系统的相同页面。 利用这些新信息、您是否有关于设计短脉冲峰值电流(1s 以下时为8A)和低得多的恒定电流(100mA)的电源转换器的任何信息或建议? 能否安全地缩减功率元件(L、C、FET)的尺寸?

    此致!

    Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nico

    因为最大电压为58V。 我想您必须考虑使用 LM5146等控制器器件。  

    如果您需要等待、请在 TI 查找 LM70880-Q1转换器器件。 com。 此器件符合您的电气规格。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    我对"我想您必须考虑使用 LM5146等控制器器件"感到有点困惑-其实我正在使用的是控制器。 我对 LM70880-Q1感兴趣、但它将用于当前设计的未来版本。

    对于我在上一篇文章中提出的具体问题、您是否有任何答案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicolas

    您是否可以指定您感兴趣的问题/答案?  

    • 此 E2E 帖子在6/18上有疑问?   
    • 有关 LM5146 4/16的问题:台式电源设计器输出验证 E2E 帖子?  
    •  LM5146中5/31问题:空载电流 E2E 帖子

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    在我之前的上一篇文章中-"利用这些新信息、对于短脉冲峰值电流(1s 以下、8A)和低得多的恒定电流(100mA)电源转换器的设计、您是否有任何信息或建议? 能否安全地缩减功率元件(L、C、FET)的尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicolas

    关于电感器、我认为您仍需选择饱和电流 额定值高于8A 时电感峰值电流、但 RMS 电流额定值可能低于8A 的电感器。 例如、如果负载为脉冲负载、导通时间为8A/1秒、关断时间为0A/7秒、则只需1A RMS 电流。 MOSFET 选择与之类似。 考虑到瞬态热阻抗、MOSFET 只需处理1A 负载电流。  

    有关 MOSFET 的瞬态热阻抗的更多信息、请联系 NexFET 团队。  

      

    - EL