This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:0.3A 电流和7V IN 的热 IC、连接时电池短路

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378042/bq24250-0-3-a-current-and-hot-ic-with-7-v-in-battery-shorting-when-connected

器件型号:BQ24250

工具与软件:

简介

您好!  

这是我的第一个涉及更复杂 IC 的项目、如果我遗漏了一些明显的内容、我们深表歉意。

我的目标是开发出具有电池充电、电源管理和电池监控功能的 PCB。 对于电池充电部分、我使用的是  BQ24250RGER。

我根据数据表中的应用示例创建了布局。

我已由 JLCPCB 组装并测试 PCB、因此我很确定 PCB 本身是否符合我的原理图。

问题描述

现在、对于问题:

  • 当实验室电源为7V 至 VIN 和 GND 时、IC 会变热、大约为0.3A。 在本例中、LDO 为2.1V。 SW 和 SYS 上无电压。
  • 当仅将电池(18650锂离子电池)连接到 BAT 和 GND (通过 PCB 上电池电量计的10 mΩ 电流检测电阻器连接到 GND)时、一切正常、没有电流流向 BQ24250、没有发热
  • 在使用实验室电源和电池的情况下、通过电池的电流立即跃升到大约2.6A。 此时、我立即断开连接。

故障排除

为了发现该问题、我断开了引线连接到 BQ24250不需要立即执行的所有操作、以尽可能靠近数据表示例。

我还附上了这个简化"简化"版本的原理图以及整个 PCB 的原理图、仅供参考。

 考虑到空载的高电流和电池短路、我怀疑我设置 BQ24250的方式有什么根本问题、但我无法发现这个问题。

e2e.ti.com/.../simplified_2D00_schematic.pdfe2e.ti.com/.../SCH_5F00_Complete_2D00_PCB_5F00_2024_2D00_06_2D00_21.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附录:打印版第一篇文章中的原理图(如果无法正确呈现):

    e2e.ti.com/.../8284.simplified_2D00_schematic.pdfe2e.ti.com/.../complete_2D00_pcb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    我已查看您的原理图、请查看我在下面的评论。  

    - SW 引脚和电感器之间不应有22uF 电容器连接到 GND。 请删除 C5。  

    -在 SW 引脚的电容器之外,原理图显示正常。 其中包含所有必需组件。  

    请对您的设计进行此更新、但除此之外、您可能会在您的布局中遇到一些问题、因为预计不会出现图2.6A、尤其是输入电流限制设置为1A。  

    此致、

    Garrett