This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:VDD 与 VS 来自同一电源的原因

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378466/tps274c65-the-reason-why-vdd-shall-come-from-the-same-supply-as-vs

器件型号:TPS274C65

工具与软件:

直到完成开发板后、我们才在数据表中看到以下情况。

当器件配置为支持连接到 VDD 的外部稳压器时、外部稳压器的电源输入必须来自同一个 VS 电源。

如果我们不这样做、会发生什么?  

在我们的电路板上、我们可以先导通 Vs 第一个或先导通 VDD。 只要我们不破坏任何东西,我们就会快乐。  

在下一个板上、我们将根据数据表重新设计此板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulf

    这里的危险在于有一条从 VDD 到 VS 的二极管路径。如果 VS 对地短路并提供了 VDD、则该内部二极管上会出现大压降、并且可能会损坏。

    为了在您当前的设计中避免这种情况、请确保首先导通 VS、然后导通 VDD。 关断时、确保先关断 VDD、然后关断 VS。

    此致、
    TIM