This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185-Q1:125W 反激式 PSR 直流/直流转换器设计述评

Guru**** 2814705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377876/lm5185-q1-125w-flyback-psr-dc-dc-converter-design-review

器件型号:LM5185-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5185

工具与软件:

大家好、团队成员:  

最后、我使用 LM5185PWPR IC 创建了125W IOW 成本隔离设计原理图。 感谢  Youhao, Eric Lee 和 David 的建议和支持。  

我从线艺公司获得了针对定制变压器设计调谐比1:1:0.2的支持、请查看随附的规格表以供参考。 请您查看随附的更新原理图和 TI 反激式计算表。 在开始 PCB 设计之前、如果需要任何校正和改进、请告诉我。 此外、我预计此设计的效率超过90%、以便提高设计的效率并降低功率损耗。  

请告诉我您的宝贵反馈。  

谢谢。  

e2e.ti.com/.../Power-board-Schematic.pdfe2e.ti.com/.../2146.125W-PSR-Flyback_2D002D00_LM5185_5F00_Design_5F00_Updated_5F00_29May24.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravindran:

    感谢您联系我们。  首先、温馨提示、由于 Coilcraft 数据表具有机密标记、除非您获得他们的同意、否则您不能发布该数据表。

    我查看了您的设计计算器、应该选择 RC=4m Ω、以限制峰值电流。  4m Ω 建议值已具有10%的功率裕度。  另一方面、请确保变压器在初级绕组上不会在25A 峰值时饱和。   

    您可能需要使用并联 MOSFET 来处理120W。  

    下面是我的评论标记。 我还建议选择不同的器件、尝试优化 BOM 成本和性能。

    祝您在项目中一切顺利。

    e2e.ti.com/.../125W-Flyback-Review_2D002D00_Power-board-Schematic-_2800_2_2900_.pdf

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:  

    感谢您的反馈意见/建议。  

    我已根据您的建议更新了原理图。

     

    您是否认为  此隔离式 PSR 反激式设计中的 EMI/EMC 滤波器是可选的? 请告诉我是否推荐了任何具有成本效益的噪声滤波器。

    我们 电路板和控制电路板的电路板尺寸较小、尺寸为100mm x 50mm、因为成本核算和电路板 布局布线难度较大、我准备了一些小尺寸配合封装。 我已经根据 LM5185 EVM 修改了 GND 连接。

    我可以看到变压器初级峰值电流支持高达30Adc、我认为这足以应对当前设计更新。   

    此致、

    Ravi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我想你采纳了我的意见。  第二个 MOSFET 会导致短路。  请按如下所示对其进行更新。  Q2的栅极需要连接到 R93、但不需要连接到 Q1的漏极。

    关于 EMI、我建议至少将其保留在您的原型中、然后您可以决定是否在最终产品中使用它。  如果不想使用 EMI 滤波器、可以卸载这些器件、或在最终的电路板中将其去除。

    祝你好运!

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:  

    抱歉、这是原理图很差的网络连接错误、我现在更新了。

     

    目前、我正在进行布局放置、如果我有任何疑问/帮助、Li 会联系您。  

    谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来很好。  您还应该更新变压器符号、以删除引脚9和10之间的不存在绕组。  否则、如果其他人(主要是您的同事和客户)没有您的 XFMR 数据表、这会使他们感到困惑。