This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:正确的 USB-C 端口配置

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS65994QFNEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375031/tps65994ad-correct-usb-c-port-configuration

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS65994QFNEVM

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户希望在创建适用于 TPS65994AD 的固件时获得支持。 他希望使用端口2 (而不是端口2)中的 USB-C 充电功能。 他需要20V 和4A 电压来为笔记本电脑充电。 它应该通过 USB-C 从外部源充电、但也应该向外部器件提供5V/3A。  

我还在该主题上循环了我的客户研发: @Alex:您能否评论您需要有关配置 GUI 哪些参数的帮助?  

谢谢、RWE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道终端设备是什么吗? 它们是否需要终端设备具有数据功能? TPS65994AD 是较旧的器件、因此、如果他们计划通过合规性测试、则不能使用该器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    工业笔记本电脑上使用。

    我们可以知道为什么此 PD 不能通过合规性测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个较旧的 ROM 器件、补丁空间有限、可支持合规性修复。

    如果您计划通过合规性测试、我建议您联系您的 TI 联系人、了解有关器件选择的更多信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我到目前为止还没有听说过这样的计划。

    我们将固定这个芯片。

    鉴于我们还在处理这个充电问题、我认为这个问题尚未解决。

    能否请您查看我们的当前设置并纠正 PD FW 中的错误?

    感谢您的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的项目文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么我可以得到您的电子邮件地址吗?

    或者有一些地方可以上传文件?

    "妈,我是你的,我不会骗你的。"

    感谢您的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    但在连接到 TPS65994QFNEVM 上的 TIVA USB 转 I2C 桥接器时也遇到问题。

    我已经将桶形插孔和 microUSB 端口连接到了我的计算机。

    D4、D22、D23、D14 LED 也亮起。

    但是、当我尝试刷写电路板时、会收到类似的错误消息

    "在 I2C 测试期间发生异常读取:无法打开 COM 端口。

    'exceptions.exception'="">"

    如何打开 COM 端口?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已接受您的请求、您可以通过直接消息发送项目文件。

    该错误表明您使用的 COM 端口不正确、或者您要使用的 COM 端口已被另一个应用程序使用。 您可以转到设备管理器并检查 Tiva 所在的 COM 端口、然后返回到 GUI、并在工具栏功能区的"Adapter"中配置 COM 端口设置。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请再次检查请求,我认为有什么问题..

    有很多汤米和他们都不能接收我的消息..

    您可以在接受我的请求后向我发送消息吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚给您发送了一条消息、请检查您是否收到了。

    此致